電力会社は多くの課題に直面しています。規制の増加や信頼性の向上を求める顧客からのプレッシャー、二酸化炭素排出量の削減、分散している再生可能エネルギー発電とエネルギー貯蔵、荒天パターンとネットワーク停電の増加、人員の高齢化とインフラの老朽化などです。
EcoStruxure™ADMSは、世界中の7,000万人のエンドユーザーにサービスを提供する、75の公益事業会社が使用している業界ベンチマークです。業界をリードするアナリストは、このソリューションを数年にわたって一貫して認識してきました。これは、停電対応の卓越性、グリッド運用の最適化、分散電力リソース(DER)管理などです。