シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

マイクログリッドとは?

マイクログリッドは自己完結型の電力網で、お客様自身がオンサイトで発電して、最も必要なときに使用できます。そのために、マイクログリッドは、施設の分散型電源(DER)を接続、監視、制御し、パフォーマンス、持続可能なフットプリント、耐障害性を向上させます。マイクログリッドは、送電網に接続している間や切断された「アイランド」モードで運用できます。送電網がダウンしたり、電気料金がピークになるとマイクログリッドが対応します。
マイクログリッドの主なメリットは3つあります。
  • 風力や太陽光などのオンサイト再生可能エネルギーを統合することで、より環境に優しい運用を実現します。
  • 需要を最適化し、電力を貯蔵し、ピーク需要の間にグリッドに売電することで、エネルギーコストを節約します。
  • 信頼性を高めることによって、送電網停止時に施設の電力を維持します。

マイクログリッドの機能

マイクログリッドは、同じ場所で発電し消費します。送電網が一元化された発電所で発電し、数百マイルの送電線に沿って配電するのに対し、マイクログリッドはオンサイトで発電します。発電に際しマイクログリッドは、通常バックアップ用ディーゼル発電機とソーラーパネルなどの再生可能エネルギーを組み合わせて使用します。マイクログリッドは、バッテリーシステムを組み込み蓄電することによって、停電時やグリッド需要の急増時に配電することができます。
マイクログリッドの機能を見る
 

マイクログリッドの恩恵を受けるのは誰ですか?

今日、あらゆる種類の組織が、財務的に、また持続可能性に寄与するマイクログリッドと分散型電源に目を向けています。シュナイダーエレクトリックは、地方自治体や軍事基地から自然保護区や垂直農場まで、さまざまなお客様と協力してきました。マイクログリッドは、エネルギーへのアクセスが限られているか、または非常に必要なリソースを提供できない遠隔地でも利用できます。エネルギーコストの管理、持続可能性の促進、および回復力の向上を目指すあらゆる組織は、マイクログリッドの恩恵を受けられます。

マイクログリッドの費用はいくらですか?

マイクログリッドの複雑さと規模は非常に広い範囲に及びます。組織にとっての大きなメリットは、「無料で利用できる」ことです。これは、EaaS(energy-as-a-service)アプローチによって先行投資が不要になるからです。マイクログリッドは従来の考え方では、設備投資と運用コストモデルです。プロジェクトモードでは設備投資が多く、運用コストは低いかまたはゼロで、EaaSというビジネスモデルでは運用コストが高くなります。EaaSは先行投資を回避できるマイクログリッドの資金調達モデルです。EaaSは、サービスとしてのソフトウェアのモデルと同様、設備投資を回避し、現行サービスのみへの支払いに代わります。
 

販売チームに連絡

販売照会をオンラインで開始することで、エキスパートにつながります。
販売チームに連絡

マイクログリッド向けのソフトウェア、サービス、製品を見る

 

UPS(無停電電源装置)

MV分配とエネルギーオートメーション

Solar panel

プロシューマーベースのエネルギー管理を見る

今日の企業はエネルギーのプロシューマーとなり、自分自身のエネルギーを生産、消費、制御しています。

image of solar panels with city in the background

太陽光発電をよりスマートにする

マイクログリッドによって、企業が経済的およびエネルギーの回復力のメリットを提供する選択を自動的に行えるようにする方法をご紹介します。

お客様の声を見る

 

South Australian Produce Market(SAPM)

この新鮮な農産物の卸売市場では、当社のマイクログリッドソリューションを、年間温室効果ガス排出量を32%削減するなど、野心的な持続可能性目標の一環として使用しています。
 

Brookville Bus Depot

モンゴメリー郡はワシントンD.C.のすぐ西に位置し、電気自動車会社とマイクログリッドソリューションによって支えられている堅牢な輸送システムは、長期的な気候目標に不可欠です。

マイクログリッドソリューションに関する最新の洞察を見る

マイクログリッド: 10の主な疑問の回答

マイクログリッドの基礎を理解する準備はできていますか? マイクログリッドが不可欠な理由と方法に関する10の重要な質問に対する回答をすべて見つけてください。
A group of men leaning on a railing

エネルギーの回復力を高めるバッテリーストレージとマイクログリッド

分散型電源(DER)がエネルギーコストの最適化、耐障害性、脱炭素にどのように役立つかをご覧ください。
Solar panels in a field

マイクログリッドと仮想パワープラント

マイクログリッドとVPPが、より信頼性が高く、経済的に有益な電気インフラのための強力なパートナーシップをどのように作り出しているかをご覧ください。
Solar panels and wind turbines in a desert

脱炭素とコスト削減を最大化する方法

グリッドインタラクティブなビルへの変革を推進するトレンドとテクノロジーをご覧ください。

エネルギーを効率的に

分散型電源(DER)の影響を理解し、ネットゼロへの道を探る。

マイクログリッドの採用によりビジネス戦略を推進

マイクログリッドをビジネス戦略の一環として組み込む方法をご覧ください。

AIが今日の高度なマイクログリッドをどのようにパワーするか

AIはエネルギーの最適化にどのように影響しますか? 先進的なマイクログリッドシステムがインテリジェントな結果をどのように実現するかを紹介します。

関連のある項目:
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
1. シュナイダーエレクトリックのマイクログリッドソリューション

シュナイダーエレクトリックは、エッジ制御システム、コネクテッド製品、アプリケーション、分析、サービスを組み合わせた効率的なマイクログリッドソリューションを提供します。コネクテッド製品には、無停電電源装置(UPS)、グリッドタイストリングインバータ、ハイブリッドインバータなどがあります。アプリケーション、分析、サービスにはEcoStruxure Microgrid AdvisorとEcoStruxure Microgrid Operation、エッジ制御にはHarmony ST6とEcoStruxure EV Charging Expertが含まれます。反復可能でスケーラブルなIoT対応マイクログリッドソリューションと、配電サービスを含むエンドツーエンドのサービスを提供しています。

2. さまざまな種類のマイクログリッド

マイクログリッドには、大きく分けて次の3種類があります。

3. マイクログリッドとスマートグリッドの違い

マイクログリッドはスマートグリッドとは異なります。マイクログリッドは、個別の地理的フットプリント(ビジネスセンター、病院などの複合施設)を提供する、自己充足型の局所的なエネルギーシステムです。これには、より広範なユーティリティグリッドと並行して操作できる分散エネルギー源および複数の負荷が含まれます。一方、スマートグリッドは、より大規模に稼働し、生成ポイントから消費ポイントへのエネルギーの流れを規制できる電気グリッドです。これには、通信、オートメーション、ITシステムが含まれます。

4. マイクログリッドの設計

シュナイダーエレクトリックは、アプリケーションに関わらずマイクログリッドの設計に役立つ、すぐに使用できるソリューションを提供しています。プリファブ式のマイクログリッド制御センターは、電源管理、制御、エネルギー計測、電力監視に必要なすべてのコンポーネントを備えています。さらに、マイクログリッド管理ソフトウェアのEcoStruxureでは、機能を標準化して信頼性を高めるためのアルゴリズムが事前設計されています。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.