ターボ機械制御ソリューション
当社の最新化ソリューションが石油化学製品プラントの老朽化した制御システムにどのように役立っているかをご覧ください。
ターボ機械制御向けソリューションを見る
石油・ガス業界向けターボ機械制御ソリューション
タービンのアップグレードにより、パフォーマンスと安全性が向上します。サージ対策、パフォーマンス、負荷分散を含む包括的なコンプレッサー制御ソリューションを提供し、タービン資産を保護して生産性を向上させます。
電力業界向けターボ機械制御ソリューション
電力制御やAVRなどの発電機制御ソリューションを提供します。ターボ機械は生産と安全の鍵であり、重要な投資です。停電を防ぐことは、効率、生産能力、事業収益全体を向上させます
機械改造用ターボ機械制御ソリューション
機械アップグレードで、TMC機器の寿命を延ばします。タービンのプロセスプラントは、10年以上にわたり問題なく稼働し、堅牢な制御と信頼性の高い部品が求められています。ターナラウンド間の拡張操作の診断と視覚化を改善します。
ターボ機械制御の詳細
何十年にも渡るターボ機械制御経験を持つ、あらゆる種類のエンジニアリングとコンサルティングサービスのメリットを享受しましょう。
Schneider Electricのターボ機械サービスには、フロントエンドエンジニアリング設計(FEED)、専門的なエンジニアリング評価、試運転、スタートアップサポートを提供し、効率的かつシームレスな運用を実現します。
1. ターボ機械はどこで使われていますか?
機械による再生可能エネルギーのほぼすべての形態は、ターボ機械の使用を必要とします。コンプレッサー、ブロワー、ベント、ポンプ、タービンなど、ターボ機械ソリューションには再生可能エネルギーの生産、貯蔵、供給にアプリケーションにとって不可欠なコンポーネントが含まれています。ターボ機械は、大きく2つのカテゴリーに分類されます。1つ目は発電に使用されます。蒸気タービン、水力発電、ガスタービンが含まれます。 2つ目は、パワーを消費して作動流体の総圧力を増加させることです。これには、蒸気タービン、ガスタービン、モーター駆動ポンプ、コンプレッサー、ファンが含まれます。ターボ機械プロセスソリューションと現場の進歩が幅広く利用されているため、クラス最高のターボ機械制御とターボ機械プロセスソリューションを用意して、最適なパフォーマンスを確保し、エネルギー目標を達成する必要がありす。
2. ターボ機械は何に使いますか?
モーターでポンプ、コンプレッサー、ファンを駆動できます。タービン、発電機、コンプレッサー、ドライブ向けソリューションに加え、機械改造能力と幅広いターボ機械ソリューションにより、オペレーショナルエクセレンスと最適化された安全性を実現します。ターボ機械は、さまざまな産業の発電、自動車プロセス、航空宇宙システム、その他のアプリケーションに使用できます。Schneider Electricは、汎用および重要な用途向けのターボ機械プロセスソリューションを提供し、安全性と運用効率を向上させながら、パフォーマンス監視と資産管理を強化ます。
3. ターボ機械制御ソリューションが不可欠な理由
タービン駆動のプロセス施設は、10年以上にわたり稼働し続ける必要があります。これには、確実な制御、信頼性の高い機械的コンポーネント、誤作動の回避、オンラインでの修理とテスト実行機能が必要です。機械改造ソリューションは、ターボ機械制御機器の寿命を延ばし、視覚化、診断、シミュレーションを向上させることで全体的な信頼性を高め、より迅速なターナラウンドを確保することで運用効率を向上させます。Schneider Electricは、ソフトウェア、安全システム、EcoStruxure Triconex安全システム、EcoStruxure Foxboro DCS、PLA、PAC、専用コントローラー、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)などのコントローラーを含む、堅牢なターボ機械ソリューションを提供しています。