UPS管理ソフトウェアとは
APC PowerChute™ は、グレースフルシステムシャットダウンを可能にし、エネルギー管理機能を提供するUPS管理ソフトウェアです。電源障害発生時には、PowerChuteソフトウェアを使用して重要な接続デバイスをリモートでシャットダウンし、データの損失や破損を防ぐことができます。
PowerChuteソフトウェアは、自宅やオフィスで安心を提供します。
データ損失の保護および防止: 長時間の電源障害時にもデータのセキュリティと耐障害性を確保
プロアクティブな稼働時間を実現: 無人スタートアップにより、電力状態が回復した際に即座に稼働時間を確保
既存の企業管理システムへの統合: マルチプロトコルのサポートにより、柔軟なソリューション統合を実現
使用するUPS管理ソフトウェアの選択
UPSの安全なシャットダウンの方法とは?
1.バックアップ時間を超える長時間の電源障害がUPSに発生すると、PowerChuteは接続機器(PC、サーバー)を安全にシャットダウンします。
2.エンタープライズ環境では、PowerChute Network Shutdownにより、仮想マシン(VM)のシャットダウンが正しい順序で行われるようにします。この機能は、停電の影響を受けないホストに仮想マシンのワークロードを移動して、そのワークロードを継続して実行できるようにすることで稼働時間を維持します。順序付けられた移行により、データの損失や破損を防ぎます。
3.電源が回復すると、UPSはオンになり、サーバーへの電源供給を開始します。サーバーのバックアップが完了すると、PowerChute Network Shutdownは安定した状態を検出し、クラスタサービスとVMを起動できます。