{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the memory for the altivar drive settings and parameters, in the drive, or in the keypad?
Issue:
Settings and parameters saved in the drive or keypad.

Product Line:
Altivar 58

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
The actual program that the drive uses to run is stored in the drive control board itself. Removal of the keypad will not alter that program.
NOTE: There is storage memory available in the keypad that can be used to save a copy of the parameter settings. This may not be the same as the actual program that the drive is using.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군