{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do you set the ATS48 softstarter for a Heavy (Severe) Duty Application?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATS48 setup for a Heavy Duty or Severe Application

Product line:
Altistart 48, ATS48 soft start

Environment:
all

Cause:
Rating guide shows Normal and Severe (or Heavy Duty)

Resolution:
There is no switch or setting to designate ``Heavy Duty``
Oversize the ATS48 selection by one size, based on the motor FLA rating.  For example, for a 50HP @ 460V, select the 60HP size.

In addition to the default Programming, set the overload class (PRO > THP ) to 20.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군