{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the replacement keyed operator for the XB3D cam switch?
Issue:
XB3D keyed operator broke

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Cam switches Harmony Pushbuttons

Resolution:
No replacement parts are available for the XB3D cam switches.  These were custom built as a complete device only.

NOTE the XB3D are obsolete with no direct replacement.  Consider the 9003K2 cam switch product line.  See attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
9003CT1301R0616 Cam K2.pdf [1.43 MB]