{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can the ATS48 soft starter be set up to run a small motor for testing?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
ATS48 setup to run a small motor for testing

Product Line:
ATS48

Environment:

Cause:

Resolution:
From the DRC menu set the SSt parameter to On.
Use this parameter to check the soft starter in a testing or maintenance environment, on a motor whose power is very much lower than the soft starter rating (in particular for high power soft starters).
It automatically deactivates the torque control parameter, CLP.
OFF: function inactive
On: function active
SSt returns to the OFF state as soon as the control voltage is disconnected. On the next power up, the PHF fault and the CLP parameter return to their initial configuration.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군