{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a 9001 KA contact block that is rated 6A at 125VDC?
Issue:
9001KA contact rating

Product Line:
9001 Type K Heavy Duty Operators

Environment:
30 mm Push Buttons

Resolution:
No., the 9001KA contact blocks have a maximum of 2.5A continuous at 125VDC.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군