{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What size fuses are used in the ATS48 for the control circuit going to CL1 and CL2?
Issue:
ATS48 fuse size for circuit control going to CL1 and CL2

Product Line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
All open style units.  All models, All Serial numbers.

Cause:
Selection of Fuses.

Resolution:

ATS48D17Y and ATS48D22Y we recommend Class CC 600V 0.5 A fuses.

ATS48D32Y, ATS48D38Y, ATS48D47Y, ATS48D62Y, ATS48D75Y, ATS48D88Y, ATS48C11Y, ATS48C14Y, and ATS48C17Y we recommend Class CC 600V 0.6 A fuses.

ATS48C21Y, ATS48C24Y, and ATS48C32Y we recommend Class CC 600V 1.0 A fuses.

ATS48C41Y, ATS48C48Y, ATS48C59Y, ATS48C66Y, ATS48C79Y, ATS48M10Y and ATS48M12Y we recommend Class CC 600V, 1.5 A fuses.

See attached file.  Information provided in Table 31 (page 83) of document S1A37491 Altistart 48 Y-range Soft Start Controllers Instruction Bulletin.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48 Control Fuse Ratings.pdf [93.72 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군