{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the contact ratings of 9001KA contact blocks?
Issue:
Contact ratings of 9001KA contact blocks

Product Line:
30mm Pushbutton

Environment:
9001K/SK/KX 30mm Push Buttons

Cause:
Confirm the rating of the contact block for an application.

Resolution:
The 9001 KA contacts are rated NEMA A600. The maximum AC voltage is 600VAC and the maximum thermal current is 10 amps.
9001 KA contacts are also rated NEMA Q600. The maximum DC voltage is 600VDC and the maximum thermal current is 2.5 amps.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군