{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for Devicenet Option on ATS48 Softstarter?
Issue:
Is Devicenet option available on ATS48 Softstarter?

Product Line:
ATS48, Altistart 48

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
There is no Devicenet option card for ATS48. The built-in Communication option is Modbus.
However, part number LUFP9 Gateway is available.
The LUFP9 does require set up as it is not specific for the Altistart 48 product.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군