{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the 9001K51 and 9001K52 Closing Plates Metal or Plastic?
Issue:
Clarifying is the closing plates are metal or plastic

Product Line:
9001 30mm

Environment:
North American Products

Resolution:
Both 9001K51 and 9001K52 are plastic.  They do come with a metal ring nut that secures the closing plate to the back of the enclosure.
Meets UL and Nema 1, 2, 3, 4, 4x, 6, 12, and 13.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군