{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the range for the analog output for motor current for the Altivar 71 or 61 drives?
Issue:
Altivar 71 or 61 analog output range for motor current.

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Analog output to show motor current is 2 times the drives rated  nameplate motor current.

Resolution:
The range is 0 to 200% of the drive nameplate current.
You can scale this output by going into the Input and outputs section menu 1.5
Find the AO1 that is assigned to motor current and set he max scale to 50% this will give you the output of 1X the drives motor current on the analog output.

CTA-ID : 2029689

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군