{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do we offer protective boots for the the XB4 and XB5 operators?
Issue:
Protective cover for the Harmony 22mm pushbuttons

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Harmony, ZB4, ZB5 22mm Push Buttons

Resolution:
The following is a list of accessory boots for the 22mm operators.

ZBPA - for flush push buttons with circular head
ZBP0 - for extended push buttons with circular head
ZBP0A - for flush push buttons with circular head used in food industry applications
ZBA708 - for Double-headed push buttons, two flush
ZBA710 - for Double-headed push buttons, one flush + one projecting
ZBA709 - for Triple-headed push buttons, two flush + one projecting
ZBDD2 - for standard handle selector switches (ZB4/XB4BD**)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군