{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What parts are needed for remote mounting the ATV61/71 VW3A1101 keypad?
Issue:
Part number required for remote mounting the ATV61/71 with the VW3A1101 keypad.

Product Line:
VW3A1101 keypad for ATV61 ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
Installation

Resolution:

The mounting kit, including bezel and hardware is VW3A1102

The Modbus cables to connect the keypad to the control basket of the drive are:
1 Meter -      VW3A1104R10
3 Meters -    VW3A1104R30
5 Meters -    VW3A1104R50
10 Meters -  VW3A1104R100
Cable

The clear plastic door (IP 65 rating) to cover the keypad when not in use is VW3A1103

Installation Image






슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군