{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the meaning of fault code 151 in XXMIT block in Unity Pro.

The fault code 151 means that MsgOut is smaller than 12 Byte when 'Modbus Master Messaging' function is selected.

To prevent this fault do the following:
1. Increase the array size of variable defined for MsgOut parameter.
2. Use array of same size as defined in step#1 for the variable of parameter MsgIN.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군