{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between Fire Mode (Function 52) and Force Mode (Function 53) in Altivar 21 Drive.

Article available in these languages: 핀란드어, 프랑스어, 네덜란드어

The difference between the Fire Mode (Function 52) and Force Mode (Function 53) is as follows:

In Fire Mode (Function 52) the Drive will run until it fails, any Fault and/or Stop command will not work. In this function the drive cannot be stopped unless power is removed.
In the Force Mode (Function 53) the Drive runs but critical fault and/or Keypad Stop will stop the drive.
The Critical faults are:
Over Current (OC), Overvoltage (OP), motor current sensor error (Err7), Under Voltage (UP1), Ground Fault (EF2), OCP and excessive torque boost fault (E-20).
Refer attachment for the list of faults.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar 21 Critical Fault List.pdf [42.12 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군