{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the heat dissipation of the Altivar 61 Drive when it is in Ready state.

The heat dissipation value of the Altivar 61 Drives when in Ready State (RDY - Drive is powered up but motor is not running) depends on the size of the Drive and of the hardware configuration that is the option cards used (like encoder card, IO extension card, controller inside card etc).

Considering 2 option cards (2 * 3.25W) and 1 encoder card (4.25W) the heat dissipation is approximately between 34W and 53 W up to 18.5KW Altivar 61 Drives.
Maximum is 100W for the biggest size of Altivar 61 Drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군