{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the DC Bus Voltage Threshold at which the Brake IGBT operates in Altivar 71 Drive powered with 220VAC or 415VAC 3 Phase.

Article available in these languages: 프랑스어, 네덜란드어

The Altivar 71 Drive Braking IGBT operates when the value of DC Bus Voltage is higher than the DC Bus Threshold Voltage OBR. When the value of the DC Bus Voltage is lower than the threshold voltage (Unom_max + 10%), the Braking IGBT/Transistor is switched off.

The Voltage Threshold Values for a Drive working on 220VAC or 415VAC, 3Phase is provided in the attachment.

Note:

OBR is the threshold point where the Braking Transistor switches ON and Unom_max + 10% is the threshold point where the Braking Transistor switches OFF.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Voltage Threshold.pdf [12.14 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군