{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What does the 5 indicate before the coil voltage code on the LC1K****5** or LP1K****5** contactors?

Issue:
Does the number 5 on Tesys K contactors refer to the type of termination?

Product Line:
Contactors and Starters-IEC

Environment:
Tesys K Miniature IEC Contactors and Overload Relays

Resolution:
The suffix 5 indicates solder pin terminal connections instead of the standard screw clamp.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군