{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for the protective covers for power terminals on the ATS48 softstarters?
Issue :
ATS48 protective covers for power terminals

Product Line :
Altistart Soft start

Environment :
ATS48

Cause :
Finger protection

Resolution :
Covers are only available for the larger frame sizes of the Altistart 48.

LA9F702 - cover for ATS48C14Y and ATS48C17Y
LA9F703 - cover for ATS48C21Y, ATS48C25Y, ATS48C32Y

*Each part number has a set of 6 terminal covers.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군