{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for ATV61 and ATV71 Ethernet IP card?
Issue:
ATV61 and ATV71 Ethernet IP card part number

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71 drives, all serial numbers

Environment:
All

Cause:
Need part number for Ethernet IP card

Resolution:
The part number for the Ethernet IP card is VW3A3316. This card has Ethernet IP functionality only.
The VW3A3320 option card has Ethernet IP and Modbus TCP functionality.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군