{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a limitation on the length of load conductor that can be used with AFI ,CAFI, and Dual Function breakers?
Issue:
Length of cable run for AFI, CAFI, or DF circuit breakers.

Product Line:
Advanced Function Circuit Breakers

Cause:
Excess cable length may interfere with circuit breaker operation.

Resolution:
The maximum length of branch circuit wiring should be no more than 250ft.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군