{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV61 or ATV71 keypad be used in direct sunlight with remote mount kit VW3A1102 or VW3A1103?
Issue:
Can the ATV61 or ATV71 keypad be used in direct sunlight with remote mount kit VW3A1102 or VW3A1103?

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Remote keypad in direct sunlight

Resolution:
No. The display cover is not UV protected. The display will not function properly if exposed to direct sunlight over time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군