{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can TeSys T overloads be used on a single phase motor application?
Issue:
TeSys T overloads application assistance

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
TeSys T Overlaod Relays

Cause:
Product Application

Resolution:
Yes. There is a configuration selection for single or 3 phase. If single phase is selected, use the two outer CT windows for the power conductors.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군