기동지연 시간 ( D-Time ) : 모터의 예상 기동시간을 설정합니다.
기동시간을 모르는 경우에는
1) D-Time을 최대치로 설정한 후
2) 모터를 기동하고 표시창에 표시되는 전류가 기동 전류에서 정상 운전 전류로 안정화되는 시간을 측정하여
3) 측정된 기동 시간에 약 2초 정도를 더한 시간으로 D-Time 설정을 변경합니다.
Ex) 측정된 기동 시간이 10초이면 D-Time 을 12초로 설정합니다.
* Blower ( AHU ) 와 같이 관성이 큰 부하의 경우에는 기동 상태에 따라 시간을 더 길게 설정해야 할 때도 있습니다.
동작시간 ( O-Time ) : 전류 설정치 이상의 전류가 흐르기 시작하여 계전기가 동작할 때까지의 시간을 설정합니다.
Ex) O-Time 이 3초로 설정되어 있다면 과전류 인식 후 3초 뒤에 계전기가 동작합니다.