FAQ 검색
패널 매입형 EOCR의 본체와 디스플레이간 케이블 호환성을 확인하고 싶습니다.
EOCR-FD를 사용하고 있는데 제품의 문제가 있어서 제품을 교환 하려고 하는데 EOCR-FD가 단종 됐다고 들었습니다.
대체품으로 EOCR-FDE와 FDM2, IFDM중 하나로 변경 하려고 하는데 기존에 설치 되어 있는 케이블은 사용이 가능한지요?
케이블은 CABLE-15-002를 가지고 있습니다.
1. EOCR-FDE로 변경 할 경우
EOCR-FDE로 변경할 경우 기존에 CABLE-15-002 (15pin) 를 사용하셔도 무방 합니다.
하지만 CABLE-09-002 (9pin) 의 경우 CABLE-15-002로 변경 하여야 합니다.
CABLE-15-XXX (15pin) 와 호환되는 제품 : FDE, FEZ, FE420, PFZ
2. FDM2 또는 IFDM으로 변경 할 경우
FDM2 또는 IFDM으로 변경으로 변경할 경우 기존에 가지고 있던 CABLE-15-002는 호환되지 않습니다.
케이블은 CABLE-RJ45-002 (RJ45) 를 구입하시면 됩니다.
CABLE-RJ45-XXX (RJ45) 로 호환 되는 제품 : FDM2, FMZ2,IFDM,IFMZ,IFMS,IFM420, IEOCR-MME
참고 사항 : 케이블 주문 방법
CABLE-15-XXX 주문 방법
CABLE-RJ-XXX 주문 방법
* 기타 다른 길이의 케이블은 특별 주문 가능합니다.
영업점에 문의하시기 바랍니다.
게시 대상:슈나이더 일렉트릭 Korea
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군