{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
InRow Entering Fluid Temp threshold is not alarming
Issue:
InRow Entering Fluid Temp threshold is not alarming

Product line:
InRow

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
In the newest firmware ACRC 372 and higher the entering fluid temp alarm threshold violation will not be reported unless two conditions are met. The unit has a >=40% valve position opening, and the entering temperature is above the threshold.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군