{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What input supply changes are necessary to feed a 208v Symmetra LX 240 VAC?
Symmetra LX can automatically adjust to input voltage between 200 and 240 volts. No change to the system is required to accommodate these voltages.  However, it is best practice to set the output voltage and frequency to match the input voltage and frequency.  This will help avoid problems with bypass operation of the UPS.  These changes can be made via the front display or the network management card.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군