{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: Symmetra LX Module Replacement Procedure

Article available in these languages: 스페인어

Issue
I need to install or replace a module in my Symmetra LX UPS system.  How do I do this?

Product Line
Symmetra LX

Environment
All serial ranges

Cause
Symmetra UPS are designed with modularity so that modules can be added or replaced as needed.  This document contains a video to aid the user in performing the installation of a new module or replacement of an existing module.

Resolution
The following videos detail the process of replacing the Intelligence, Battery, and Power Modules in the Symmetra LX UPS.





슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군