undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Single Phase Symmetra XR Battery frame displays EF or E1


Issue

XR frame displays E1 or EF.  The mainframe indicates that an XR frame fault exists.


Product Line

Symmetra Power Array
Symmetra RM
Symmetra LX
Single Phase Symmetra XR Frames


Environment

All serial ranges


Cause

This error indicates that the XR communication card (either SYXRCC or SYAFSU16) located in the XR frame has experienced an internal problem.


Resolution

The card will need to be reseated. If reseating does not clear the fault, the card must be replaced.

For instructions on reseating the card please refer to FA157406

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군