{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Halon and FM 200 Leakage and Detection
"NetBotz appliances with the use of third party 4-20mA sensors can be used for detecting leakage of FM-200/Halon.

The following third party sensor will work with the NetBotz 4-20mA pod. Newer NetBotz that do not work with this pod may also have a 4-20 input directly on the device itself.:

The SSG-MCD Suppression System Guard

This system detects Halon1301 and FM-200 fire suppression agents and optionally it can be built with 4-20mA output.

SSG-MCD User's Guide (see page 8)
"

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군