{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

APC AV rack mounting rails are too long for my enclosure.

Issue:

The rails supplied with my APC AV device are too long for my AV rack enclosure.


Product Line:

APC AV S-type Power Conditioners w/ Battery Back-UP

  • S10, S10BLK
  • S15, S15BLK
  • S20
  • RLC1080BLK
APC AV J-type Power Conditioners w/ Battery Back-UP
  • J10, J10BLK
  • J15, J15BLK


Environment:

All of the previously listed products.


Cause:

These units were initially shipped with a rail kit designed for standard IT racks. This was found to be inadequate for many AV specific racks.


Resolution:

APC has developed the SRAILKIT for mounting the APC S Type AV Power Conditioner with Battery, into any four post racks with depths ranging from 20"" to 28"". The kit includes an Installation guide, Mounting Hardware, Rack Mounting brackets and Screws.



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군