{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the part number for the cooling fan for the ATV61HD30N4?
Issue:
ATV61HD30N4 cooling fan part number.

Product Line:
ATV61

Environment:
ATV61HD30N4

Cause:
Requires a cooling fan replacement

Resolution:
VZ3V1206 is the heatsink fan kit.  The fans measure 3.62 by 3.62 inches each.  The kit contains two fans and this drive uses one fan kit per drive.  The fans are not available individually, it is only available as a kit.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군
제품군