{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV312 be powered by an external 24V only?
Issue:
Powering the ATV312 by an external 24Vdc only

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Installation/programming

Resolution:
No, this drive must have line voltage applied. The voltage must be within -15% to +10% of the rated line voltage.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군