{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the trip curves for the ATS48?
Issue:
Looking for the trip curves for the ATS48.

Product Line:
ATS48 soft starts

Environment:
Trip curves

Cause:
N/A

Resolution:
The ATS48 controller is preset to provide Class 10 thermal overload protection for standard duty applications. The ATS48 controller can be adjusted to provide Class 2, 10A, 10, 15, 20, 25, or 30 thermal overload protection, as necessary. Each class of overload follows a different trip curve. Additionally, there are different curves used for cold start and for hot start. These charts are listed on pages 40 and 41 in the instruction bulletin, S1A37491 dated 01/2010.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군