{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
On an ATV312, is drive protection compromised when Output Phase Loss is disabled (OPL = NO)?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Setting OPL = NO on an ATV312

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Need to turn off OPL, possibly for testing purposes

Resolution:
OPL is an output phase loss detection.  This feature is intended to protect the motor from imbalanced current or single phasing.  Disabling the feature has no adverse affect on the drive; however, it should only be disabled for testing the drive without a motor connected or if drive is installed with a full voltage bypass.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군