{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the default control board for the ATV212 (or ATV21) drive be purchased as an individual part?
Issue:
Control board for the ATV212 (or ATV21) drive replacement

Product Line:
Altivar ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Needs to replaced the basic control IO card that was in the ATV21 or ATV212 drive.

Resolution:
No. This part is not available to purchase in the US.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군