{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is EPH1 fault on ATV212?

Issue:
EPH1 fault on ATV212

Product Line:
ATV212, ATV21

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
External or internal

Resolution:EPH1 is an input phase loss.

Verify the wiring connections on all three phases coming into the drive (R/L1-S/L2-T/L3).
Measure line to line voltages to make sure they are all present and equal phase to phase.
To clear the fault, cycle power. Turn off the line voltage until the display goes off.  Then turn the voltage back on.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군