{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does the OC2P fault mean on the ATV21 and ATV212 Drives?

Issue:
ATV21/ATV212 OC2P fault

Product Line:
Altivar ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Short circuit or grounding fault during deceleration

Resolution:
The fault means: Short circuit or grounding fault during deceleration
Drop the motor leads and Megger out the motor and cables with a 1KV Megger.
Run drive with no motor connected: Set 605 to 0 and measure voltage coming out of the drive at 20/40/60 hz intervals phase to phase voltage measurement.
Check for proper grounding at the motor and drive.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군