{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the NetShelter CX integral PDU be replaced, or can another be added if a dual power input is required for redundancy? Which PDU comes in the CX?
Issue:
Need an additional or replacement PDU in the NetShelter CX.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Additional PDU or replacement necessary

Resolution:
Yes, the PDU can be replaced or others can be added.
The original PDU included with the cabinet is the APC part number AP9568 for EMEA cabinets (50Hz), and AP9567 for  NEMA cabinets (60Hz).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군