{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Thermal Capacity of the NetShelter CX Mini and CX2?
Issue:
Define the thermal capacity of the NetShelter CX.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Know the thermal capacity so that it's not exceeded.

Resolution:
AR4000MV NetShelter CX Mini = 800W
AR4018A / AR4018IA NetShelter CX 18U = 1.2kW
AR4024A / AR4024IA NetShelter CX 24U = 2.4kW
AR4038A / AR4038IA NetShelter CX 38U = 3.6kW.
Calculate the internal load by adding together the power ratings of the installed equipment.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군