{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where can I find a copy of the ATV61 Installation Manual?
Issue:
Installation manual needed for an Altivar 61 Drive

Product line:
Altivar 61

Environment:
All models, all serial numbers

Cause
Installation manual is not shipped with the drive.

Resolution:
There are two Installation manuals for the ATV61 drives, Low HP (up to 100HP) and High HP (above 100HP).

The installation manual for the Altivar 61 drives up to and including 100 Horsepower can be found at this link: https://www.se.com/us/en/download/document/1760643/
The installation manual for the Altivar 61 drives above 100 Horsepower can be found by following this link: https://www.se.com/us/en/download/document/1760655/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군