{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Altivar drive is showing dCb on the display.
Issue:
What is the error code dCb on the Altivar Drive's display.
Product line:
Altivar drive families: ATV12, ATV28,  ATV312, ATV32, ATV61, ATV71.
Environment:
All models, all serial numbers.
Cause:
DC Injection Braking.
Resolution:
This is a normal drive state.  It is indicating the drive is injecting DC current into the motor to slow the motor down.  This typically appears on deceleration or at the end of the deceleration ramp.  On some drives, DC Injection can be turned on using a Logic Input.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군