{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the hole size of the padlock provision for a GV2P starter?
Issue:
Padlock hole diameter on GV2P

Product Line:
GV2 Manual Motor Protectors

Environment:
All GV2P, rotary handle.

Cause:
n/a

Resolution:
There are provisions for one padlock only, the hole size is approximately 6mm.  You can add a GV2V03 padlock attachment that will allow up to 6 padlocks for Lock out Tag out applications.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군