{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

ATV71: Why is the drive tripping on an INF8 code, (internal power supply fault)?

Issue:
INF8 code, (internal power supply fault) on ATV71

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All types

Cause:
The control supply voltage is to incorrect.

Resolution:
Check the control supply voltages between +24vdc and com or +24V and 0V.
If using an external supply check +24Vdc supply connect between P24 and 0V, and insure the voltage is greater than 19Vdc and does not exceed 30vdc.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군