{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to wire start stop on the ATV61 or ATV71 drives?
Issue:
Wiring a start stop pushbutton or a dry contact on ATV61 or ATV71.

Product line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Wiring

Resolution:
In 2-wire control, wire the start/stop contact between +24 and L11.
In 3-wire control, the normally closed Stop pushbutton is wired between +24 and LI1. The normally open Start pushbutton is wired between +24 and LI2.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군