{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the ATV61 have an EMC filter?
Issue:
is EMC Filter built-in on ATV61?

Product Line:
Altivar 61

Environment:
All models except the ATV61H...M3X series.

Cause:
None

Resolution:
Altivar 61 drives, except for the ATV61H...M3X, have built-in radio interference
input filters to meet the EMC standard for variable speed electrical power drive
“products” IEC/EN 61800-3, edition 2, category C2 or C3 in environment 1 or 2 and
to comply with the European directive on EMC (electromagnetic compatibility).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군