{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause an EPF2 fault on the ATV61 drive with an Ethernet IP card?

Issue:
What would cause an EPF2 fault on the ATV61 drive with an Ethernet IP card?

Product Line:
Altivar ATV61

Environment:
All

Cause:
Using an Allen Bradley PLC trying to access assemblies 103 and 104, and the drive has not been set up per case 2 example as recommended in the Ethernet IP VW3A3316 manual.

Resolution:
Case 2 programming example is as follows:

  • Menu 1.6
  • Ref 1= Communications card
  • Profile= Separate controls
  • CMD switching= C312
  • CMD channel 1= Communication card
  • CMD channel 2= Terminal control
  • Ref 2 Switching= C313
  • Ref 2 Channel= AI1 or AI2

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
제품군
자세히 알아보기
제품군
제품군